This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:在我看来、自动方向控制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601526/thvd1406-auto-direction-control-in-my-understanding

器件型号: THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD1505

您好的团队、

RS485 收发器的自动方向控制可以检测反相极性是否连接到 RS485 收发器。 我的理解是否正确?

例如、THVD1406 的一个引脚连接到另一个 THVD1406 的 B 引脚、但它可以正常工作。

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    自动方向校正和总线极性校正是 RS RS-485 收发器的两个不同的特殊特性。  

    THVD1406 具有自动方向控制、其中收发器可以在驱动和接收之间自动切换、而无需专用的控制引脚。 这与您在上面描述的内容不同。 此处详细介绍了此功能:

    https://www.ti.com/lit/an/slla574/slla574.pdf 

    THVD1505 将检测 A 和 B 总线引脚是否正确连接。 有关如何设置此器件的更多信息、请访问此处:

    https://www.ti.com/lit/an/slla572/slla572.pdf 

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan-san:

    非常感谢您澄清自动方向控制和总线极性校正之间的区别!

    顺便说一下、是否有任何集成了自动方向控制和总线极性校正的半双工 RS485 收发器?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    当前未启用。 但是、THVD1505(极性校正)可以设置为将 DE 和/RE 连接在一起、因此只需要一个控制输入即可从驱动/接收状态切换(而不是每个功能各一个)。  

    如果 对极性校正和自动方向控制组合接收器感兴趣、请 联系我们 RS RS-485 营销团队的 Rosemary Sanchez。

    此致、

    Ethan