This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32IDR 波形损耗问题。

Guru**** 2898850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600701/am26c32-am26c32idr-waveform-loss-issue

器件型号: AM26C32

尊敬的团队:

问题点:在重新测试过程中、我们发现模型为 AM26C32IDR 的 1A/1B 芯片输入端的波形幅为+1.25V - 1.35V、之后会出现波形丢失现象(由上部计算机收集)、波形频率为 500kHz。
核查措施:
稍后、我们通过移除 C20 (1500pF) 电容器来进行测试实验、将振幅增加到+2.87V 至 2.61V、之后没有波降现象。
添加 C20 电容器会将振幅降低至+1.25V 至–1.35V、稍后会发生波损耗。 不过、CHIP 引脚的最小电压输入为 0.2V、振幅也应满足要求。 理论上、不会发生波损耗。
注意:下图是芯片手册的屏幕截图、测试波形图和部分原理图。 我们的电路 A+/A — 输入信号幅值在±3.3V 范围内、波频率为 2MHz。

AM26C32_E.jpg

 

没有 C20 波形。

AM26C32_D.jpg

 

这是 C20 波形。

AM26C32_C.jpg

AM26C32_A.jpg

AM26C32_B.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“469122" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600701/am26c32-am26c32idr-waveform-loss-issue

    这是 C20 波形。

    AM26C32_C.jpg

    [/报价]

    该示波器截图看起来在信号的左侧和右侧都有很多靠近 GND 的噪声、您看到的误差是否与这些噪声尖峰对应?

    以后会出现波形丢失现象(由上层计算机收集)、波形频率为 500kHz。

    在波形损耗问题期间、您是否有 R 输出的示波器热? 显示的作用域截图看起来不像缺少位。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    谢谢!

    1.该噪声峰值是由接地探头引入的。 拆下接地探头后、我们进行了比较测试、情况是相同的。 接地探头未对其产生影响。
    2、示波器看不到丢失的波数或丢失的波数,因为当我们总共发送数万个波形时,我们只损失几千个波形,而大损失波的比例约为 10 %,这是很难收集的。
    注意:我们使用计算机(未连接计算机电源时)来收集丢失的波形、以记录发送方发送的波形数、然后记录接收者接收的波形数。 我们比较两者之间的差异、以确认是否存在丢波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

     根据我在示波器截图中看到的内容、我无法理解在组装电容时我们器件不会拾取信号的原因、因为 VOD 裕度看起来足够好。  

    您是否知道在错误发生时 A/B 的共模是否在移动?

    如果 R 上的时钟频率大于特定位周期、以便我们可以捕获干扰、是否可以设置触发器?  

    - Bobby