This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139RSBT — 需要允许的最高结温

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602235/sn75dp139-sn75dp139rsbt---need-maximum-allowable-junction-temperature

器件型号: SN75DP139

请提供元件 (SN75DP139RSBT) 允许的最高结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harun:  

    您的意思是允许? 此器件的绝对最大结温为 150°C。  

    此致、
    j