This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电源相关查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597696/pca9306-power-related-quires

部件号: PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0002

尊敬的团队:

我们计划使用 PCA9306DCTR 一部分。 在我们的应用中、VREF1 固定为 1.8V、VREF2 将为 1.8V 或 3.3V、具体取决于选择开关。
 
您能否确认当 VREF2 同时处于 1.8V 和 3.3V 电平时 PCA9306DCTR 是否能正常工作?
 
如果该器件不符合此双电压要求、您是否可以推荐支持此电压配置的替代 I2C 电平转换器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praven、

    PCA9306DCTR 起作用。  

    您还可以查看 LSF0002。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    感谢您的更新。

    参考了 PCA9306DCTR 数据表、为了启用开关 (SW)、数据表规定使能引脚 (EN) 电压必须大于或等于 SCL1/SCL2 引脚上的电压之上 0.6V、在本例中、EN 引脚通过 200K 连接至 VREF2。
    此外、如果我以完全相同的 1.8V 电压运行 VREF1 和 VREF2、内部开关是否仍会启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praven、

    由于美国节假日、该团队目前正在休假。 我们很快就会回来联系您。  
    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praven、

    您能否提供有关如何实施该器件的原理图?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我随附了详细说明我们电源要求的快照。

    您能否确认这些规格是否适用于预期设置、以及是否需要进行任何调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praven、

    我现在了解您的实施。  

    是的、这将起作用。 我假设 1 侧和 2 侧至少会被上拉至 1.8V-3.3V。  

    此致、

    Tyler