This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:I2C 和 SPI 规格

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580898/msp430f5244-i2c-and-spi-specs

器件型号: MSP430F5244

我们使用“MSP430F5244"作为“作为 I2C 和 SPI 主器件。
您能告诉我们以下问题。

1) 输入上升和下降时间规格
 您能否了解 MSP430F5244“ I2C 的 SDA 和 SPI 的 SDI 输入上升 (TR) 和下降 (TF) 时间规格?

2) I2C 和 SPI 输出可驱动性。
 我是否可以更改“MSP430F5244"中“中 I2C 和 SPI 信号的输出驱动能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. MSP 具有施密特触发输入,即没有限制。

    2.您可以使用 PxDS.y 位配置输出引脚的驱动强度;另请参阅  MSP430F5244 数据表的第 8.10/8.11 节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    感谢您的答复。

    > MSP 具有施密特触发输入

    是否默认配置所有输入施密特触发? 还是通过寄存器配置?

    >您可以使用 PxDS.y 位配置输出引脚的驱动强度

    《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》中的相应文档
    “13. 端口映射控制器“
    表 13-1。 端口映射助记符和函数的示例

    以下注释已写成、
    > PM_UCB0SIMO USCI_B0 SPI 从器件输入主器件输出(方向由 USCI 控制)
    > PM_UCB0SDA USCI_B0 I2C 数据(USCI 控制的开漏和方向)
    ...

    选择的 PxSEL 位= 1、PxOUT 和 PxDIR 由 USCI 控制。
    在配置 USCI 时、是否可以设置输出驱动强度寄存器 (PxDS)?
    我可以配置哪个“数字 I/O 操作“寄存器 (pxxx)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和 TI 团队:

    您能否更新上述问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和 TI 团队:

    您能否更新 其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、

    我查看了数据表、只获得如下所示的信息:

    顺便说一下、到目前为止是否遇到了问题?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如您所述、数据表提供的信息非常有限。
    目前、我们使用 MSP430F5244 作为 I2C 主器件、但与 I2C 标准相比、MSP430F5244 的 SCL 和 SDA 输出下降速度太快。

    >您可以使用 PxDS.y 位配置输出引脚的驱动强度

    我们已将 PxDS.y 位设置为最弱设置、但这些引脚的驱动强度似乎仍然过高。

    我们想找到一种使用另一个寄存器来降低输出强度的方法。

    如果您对如何减慢下降沿有任何其他建议、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、

    从我的经历中没有其他的选择…

    谢谢!

    此致

    Johnson