This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB9702-Q1:MIPI 侧 DS90UB9702-Q1 mipi 信道和时钟 P/N 能否交换?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601961/ds90ub9702-q1-can-ds90ub9702-q1-mipi-lane-and-clk-p-n-swap-in-mipi-side

器件型号: DS90UB9702-Q1

尊敬的团队:
MIPI 侧 DS90UB9702-Q1 mipi 通道和时钟 P/N 可以交换吗?
我们的客户在设计上犯了一个错误,扭转了 CSI PORT0 MIPI 信号的所有 P/NS 信号。 我们想知道是否有一个寄存器可以改变 P/N 的极性

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang Yong:

    是的、这是可以实现的。 由于 DS90UB97x 系列遵循保密协议、因此我们在公共论坛上提供的支持有限。 我们建议联系您的 TI FAE、详细了解如何通过软件实现这一点。  

    此致、

    Zoe