This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410EVM:支持高动态通信通道

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585320/ds560df410evm-support-for-highly-dynamic-communication-channels

器件型号: DS560DF410EVM

尊敬的专家:

我们希望就以下问题寻求帮助:

测试设置:

平台 DS560DF410EVM 。 RX0 以 6.25Gbps 的速率连接到外部时钟源(与 PAM-4 的目标 Baude 速率匹配)。 TX0 通过物理通道(衰减器+放大器)连接到 RX1。 采用具有标准脚本的 DS560Latte 软件进行配置。

  • TX0 配置为 PRBS 生成器
  • RX1 通过 BERT、1D 眼图扫描、FOM 读数和 RX 系数读回进行评估

问题:

尤其是对于动态通信通道(在小于 300s 的周期内增益变化为 3dB)、我们面临传输错误和无法理解的 RX 系数。 到目前为止、我们已经利用了编程人员指南(文献编号:SNLU294,2022 年 12 月)中记录的所有配置选项、但没有任何改进。

请求:

是否有任何配置选项可以改善高度动态通道的自动自适应 RX 系数? 通道的目标动态周期为 0.2s

此致、
基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了文档“编程人员指南 SNLU294“、“用户指南 SNLU319“和完整数据表中包含的内容之外、我们非常希望收到其他任何信息。 任何与自动适应机制相关的事情都将帮助我们找到解决这个问题的办法。

    谢谢您、

    基督教  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很抱歉耽误你的时间。  背景调整的可配置性不高。  除了启用后台自适应(默认情况下启用)之外、 我没有发现会影响这一点的另一个参数。

    谢谢、

    Drew