This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810 问题跟进

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599489/ds280df810-ds280df810-issue-follow-up

器件型号: DS280DF810

尊敬的 Drew 和 Greg:

正如大家谈到的、请帮助分享以下寄存器信息:

  1. 可以指示 CDR 锁定状态的寄存器/操作。 à 客户可以使用它来检查链路建立问题是否是 CDR 锁定问题。
  2. 指示眼图张开度的寄存器/操作。 à 客户可以使用它来检查眼睛信号质量。
  3. 可检查是否成功启用自适应 CTLE 的寄存器/操作。

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    从电子邮件中添加更新

    立即更新更多测试结果。

     

    为了简化测试并找到根本原因、客户只连接了用于环回测试的端口 0 和端口 1、并且发现偶尔会建立连接。 因此、它们会在两种情况下转储 0x02 的寄存器和眼图张开度:1) 链路接通(稳定)、2) 链路接通和链路断开(不稳定)。

     

    问题:

    1. 0x02 始终为 0xd8、表示 CDR 已锁定、CLTE 自适应完成(请参阅编程指南中的表 8-3 通道寄存器)。 为什么链路仍然不稳定?
    2. 只要链路稳定或不稳定、TX 的 HE0 和 VE0 都相同。 RX 的 HE0 和 VE0 存在差异。 这是否意味着 TX 路径 (CPU 到转接驱动器到 SFP) 正常?
    3. HE0 和 VE0 是在 ① Ω、④ Ω 还是 ②③ Ω 上测得信号? 也就是说、眼图张开度参数在转接驱动器之前或转接驱动器之后?

    链路接通

    链路接通 — 链路断开交换(不稳定):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    1.链路因 BER 较高而不稳定。  这可能是由于一些不太理想的调整、即 HEO/VEO 减少。

    2.这是一个很好的指标,表明 TX 路径正常。  最好的检查方法是在 CPU 上启用 PRBS31 生成器。  客户可以使用 DS280DF810 PRBS 校验器来识别链路错误的组成部分。

    3、眼图张开度是对 CTLE 和 DFE RX 均衡后信号的测量。  这与方框图中的 (1) 和 (4) 非常相似。

    在稳定和不稳定的情况下是否可以获得寄存器转储?  我们可以比较它们、以查看重定时器适应的 CTLE 或 DFE 值是否存在差异。

    我还有一些其他建议:

    • 由于 SFP 与重定时器的插入损耗非常低、并且客户正在使用光学模块进行测试、因此客户可以尝试强制 CTLE=0 用于 RX 通道上的光学模块测试用例。  请参阅编程指南中的“设置 CTLE 增强值“。
      • 除了设置 CTLE=0 外、客户还可以尝试设置通道寄存器 0x1A[3]=0 且通道寄存器 0x13[2]=1。  这会略微降低 CTLE 升压并使最终的 CTLE 级用作限幅放大器。  在某些过均衡情况下、这会有所帮助。
    • 由于垂直眼图张开度较低、客户可以尝试调整 VGA 以查看这是否可以改善眼图张开度。  请参阅编程指南中的“设置可变增益放大器 (VGA) 和 CTLE 直流增益模式“。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的答复。

    更新最新测试结果:

    客户最近发现、将器件 Tx 和 Rx 设置为适应模式 2 可提高链路稳定性。

    他们想确认以下哪一项是正确的配置过程。 例如、在为所有通道设置自适应模式时、确切的步骤应该是什么?
    1.选择频道→选择广播模式→设置自适应模式
    2.选择通道→选择广播模式→执行通道复位→使 CDR 复位生效→设置模式→释放 CDR 复位
    由于 表中列出了这三种操作(通道复位,使 CDR 复位生效和释放 CDR 复位)、因此客户希望验证这三个步骤是否是强制性的、因为即使不对它们进行配置、配置似乎也会生效。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    感谢您的更新。  很高兴听到自适应模式 2 提高了链路稳定性。

    由于 表中列出了三个操作(通道复位,使 CDR 复位生效和释放 CDR 复位)、因此客户希望验证这三个步骤是否是强制性的、因为即使不对它们进行配置、配置似乎也会生效。

    并非严格要求进行通道复位。  这是为了确保通道寄存器处于已知状态。  换句话说、这会复位之前的任何配置。

    我建议将 CDR 复位/释放 CDR 复位置为有效。  这些力量 会重新适应、并产生更可预测的结果。

    谢谢、

    Drew