This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:具有合适 PCIe 转接驱动器的以太网方法

Guru**** 2926780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598889/ds80pci102-ethernet-approach-with-suitable-pcie-redriver

部件号: DS80PCI102

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们目前正在研究一种采用以太网供电 (PoE) 的设计、并需要符合该设计的要求 IEEE 802.3-2022 。 根据我们的系统限制、我们评估并记录了多种架构方法、随附这些方法以供您参考。

其中,第一种方法是我们目前选定和计划的执行架构。 在此方法中、我们使用以太网转 PCIe 第 3 代单通道接口、其中包含 DS80PCI102 它选择的端接驱动器。

感谢您的参与 回顾和反馈 亮起 提出的所有方法 。 特别是、我们会寻求您的意见、以确定所选转接驱动器是否适用于我们的预期用例、具体距离为基准。 如果您认为替代转接驱动器更合适、请随时提出合适的选择。

此外、对于第一种(当前选择的)方法、我们会遇到与连接器和电缆选择相关的挑战。 我们欢迎您提出从信号完整性和合规性的角度来看更稳健的解决方案、尤其是在 IEEE 802.3-2022 要求方面的建议。

由于布线限制以及 PCIe 和 MDI 信号的信号传输距离所带来的复杂性、目前仍在讨论这些方法。

我们期待着您的指导和建议。 我在这一主题中附上了这一方法。

e2e.ti.com/.../Approach.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我将在内部检查这些要点、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    这是对我们先前关于 (3Approach) 架构审核的信息的温和跟进。

    我们目前正在等待您对使用 DS80PCI102 PCIe Gen3 转接驱动器的所选方法(尤其是转接驱动器放置,电缆/连接器上的 PCIe 布线)提供指导、以及该方法是否有助于满足以太网 (IEEE 802.3-2022) 合规性要求。

    您的反馈将帮助我们最终确定架构。

    此致、
    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们对延迟的回复深表歉意、我们团队的大部分成员都在度假。 对于电缆选择、我们建议使用 SATA 或 SlimSAS 电缆、因为它们支持 PCIe 带宽和通道。 如果使用 PCIe 和此电缆、则转接驱动器应放置在非常靠近连接器的位置。

    此致、

    GREG