This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:DP83848C 原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601985/dp83848c-review-of-dp83848c-schematic-diagram

器件型号: DP83848C

您好:

以下是 DP83848C 的原理图。 请帮助查看。 谢谢你。

image_1767068039155.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据我们的原理图检查清单进行评估是以太网团队的政策。 我在下面附上了一份副本。 这是一个易于使用的文档、编译了多年来收集的使用 PHY 进行设计的最佳实践。 如果本文件没有回答任何其他问题、我很乐意提供进一步的帮助。

    快速进行点检查后、我看到当前状态下没有可用的 MDI 连接。 我建议为引脚 13-17 添加 MDI 网络。 此外、DP83848 只能实现 RMII 跟随器/从器件、因此需要有一个 50MHz 作为连接到 PHY 的时钟输入、并与 MAC 的基准同步。

    e2e.ti.com/.../1780.DP83848_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    Gerome