This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:振幅对称性

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602061/dp83867ir-amplitude-symnmetry

器件型号: DP83867IR

您好 epxerts、

客户 DID 以太网 SI 测试几乎通过所有条件、但仅在振幅总和测量方面失败。 由于通过了正输出和负输出电压测试、想知道放大对称结果是否仍然很关键? 是否可以放弃?   image.png

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    我认为结果并不重要。 本质上、IEEE 规范非常严格、但 BU 在合规性结果非常轻微的设计中看到了完美的沟通。 我建议通过 Iperf 鼓励进行吞吐量测试、让客户对他们的设计更有信心。 如果此基于系统的应用程序测试中没有问题、可以继续进行。

    此致、

    Gerome