This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100Base-Tx 接口、连接 1000Base-T 未使用的信号

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602475/dp83869hm-100base-tx-interface-and-connection-of-not-used-signals-for-1000base-t

器件型号: DP83869HM

您好:

我想知道是否有差分信号 C、D 的建议连接、它们用于 1000Base-T 而不用于 100Base-Tx 接口? 是否通过某些电阻器触发了这些信号流或接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:  

    可以将未使用的对保持悬空或 NC。  

    此致、
    j