This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD451:使用 ESD451DPLR 提供 GNSS 天线保护

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602374/esd451-using-esd451dplr-for-gnss-antenna-protection

部件号: ESD451

您好@ti 团队:

目前、我们计划在靠近板载 UFL 连接器的 GNSS 天线路径中使用 ESD451DPLR、该连接器将连接支持的 3.3V 有源天线。 您能告诉我这个二极管是否同样适合吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    答案很简单:是的、该二极管适用。

    3.3V 低于二极管 VRWM。 我还会查看 插入损耗图、以确保这样做是可以的。   对于 GNSS 使用的频率、插入损耗很低(约–2.5dB)。 请看下面的图表。  

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Bryan