This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221 问题

Guru**** 2875700 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598829/ts3usb221-ts3usb221-issue

器件型号: TS3USB221

你(们)好

TS3USB221RSER 原理图如下图所示。 它用于在 USB 2.0 D+/D-和 UART 调试 TX/RX 输出之间切换到 USB Type-A 连接器。  

UART (UART1_TX_3V/UART1_RX_3V) 通过 3.3V/1.8V 电平转换 IC 连接到 CPU i.MX6。 USB 2.0 (USB_HUB_DP2/USB_HUB_DM2) 连接到 USB 集线器、如下图所示。

集线器的电源连接到 CPU i.MX6。  

现象说明:  

关闭时、如果将 USB 闪存驱动器插入 Type-A 连接器并接通设备电源、TS3USB221RSER 会有一定的可能性 (20%~50%) 导致 USB 集线器发生故障。  

2.插入键盘/鼠标时相同的测试失败。  

3.移除 R434(UART1_TX_3V 默认为 3.3V,怀疑是干扰源)和 1D+…… 接地后、电路测试正常 1800 次。

可能的原因和建议的解决方案是什么?  

USB hub.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    为了确保符合我的理解、当您插入 USB 闪存驱动器、然后将其打开时、TS3USB221 会断电。 换句话说、TS3USB221 在其 I/O 上存在 USB 信号时处于断电状态、这是正确的吗?

    那么、失败又意味着什么? 多路复用器是否未传递信号?  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    在这种情况下、如果我们移除 R434 和 R435 来断开  TS3USB221 的 1D+(引脚 1)和 1D-(引脚 2)、那么这两个引脚悬空是否有任何问题?

    此致、

    Chin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天和明天是 TI 的美国假日。
    星期五上将提供响应。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果这些引脚悬空、则无需担心主要问题。
    会出现一些非常小的额外噪声。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    Roger、谢谢!

    此致、

    Shichin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    我假设 VCC          NOE  所有输入 信号之间不需要电源/信号序列  这是否  合理

    此致、

    Chin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    是的、您回答正确、无需特定的上电顺序。
    NOE 和 I/O 不依赖于 VCC 电压电平。

    谢谢、

    NIR