This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:逻辑低电平不够低

Guru**** 2874130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802, TCA9617B, TCA9801, TCA9803, PCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598666/tca9801-logic-low-not-low-enough

器件型号: TCA9801
Thread 中讨论的其他器件: TCA9803、TCA9802、 PCA9517、TCA9517A、TCA9617B

尊敬的专家:

我们遇到了第一位的逻辑低电压不够低的问题。 这导致 PN7160 在读取无效内存后无法恢复。 总线似乎保持正常运行、但不符合 PN7160 的规格。

以下测量是在 50cm 带状电缆末端的 B 侧完成的。 A 侧有 2K2 上拉电阻、B 侧无上拉电阻。 我们已经使用 TCA9803、TCA9802 和 TCA9801 对此进行了测试。 以下测量均使用 TCA9801。

image.png

DS1Z_QuickPrint52.png课程 1.zip 

还随附了使用逻辑 2 (Saleae) 执行的捕获结果。 越界内存读取在 10.509322 秒时发生。

您能帮助我们找到解决方案吗?

此致、

Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、

    B 侧是否有任何 PU 电阻器? 如果是、请将其删除。  

    A 侧的 PU 电阻器如何?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的快速回复、很抱歉我的回复出现延迟。 我将启用通知。

    A 侧有 2K2 上拉电阻、B 侧无上拉电阻。  

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、

    您是否有连接到 TCA9801 B 侧的所有器件的方框图?  

    TCA9801 上是否有 B 侧信号的示波器捕获? 我想比较电缆前后的信号完整性。  

    用新的 TCA9801 替换 TCA9801 是否可以解决问题?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    只有 PN7160 连接到 B 侧。

    上述示波器捕获来自 TCA9801 的 B 侧信号。  

    将 TCA9803 替换为 TCA9802 没有解决该问题。 将 TCA9802 替换为 TCA9801 也无法解决该问题。 我假设将此 TCA9801 替换为另一个 TCA9801 也无法解决问题。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、

    Ch2 是长电缆后的缓冲器输出。  

    我认为 50cm 布线的串联电阻下降会影响 PN1760 处的 VOL。 该压降是多少?  

    VoLb (max)= 0.26V。 PN1760 芯片的 VIL 要求

    VILB 似乎至少有 0.99V 的裕度。  

    您说前几位高于这个裕度吗?  

    我不能完全确定为什么 SDA 上的 VOL 较高。  

    当我与 SCL 进行比较时、时钟波形看起来没有问题。 VOL 在整个时钟周期内看起来一致。 SDA 以较高的 VOL 启动、然后稳定到较低的 VOL。  

    两条布线之间是否有任何差异?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    已找到原因。 来自 NFC 扫描仪的 13.56MHz 被注入 I2C 总线。 我们发现、从上拉电阻切换到电流源后、SCL 和 SDA 线路现在处于高阻态。 这几乎可以肯定是所描述行为的原因。 我们很高兴我们终于理解出了什么问题,但现在我们仍然需要解决它。 请注意、下面的视图仅是存在标记时字段处于活动状态的情况。

    我们假设使用 I2C 缓冲器将提高稳健性、而不会对外部因素更加敏感。 这就引出了一个问题、接下来该怎么办? 您推荐什么?

    1. 在从侧使用 T/PCA9517 是否有意义、如数据表中的图 18 所示?
    2. 是否有任何更合适的芯片、偶然发生?
    3. 我们尝试使用铁氧体磁珠和 R/C 网络进行滤波、但很快就接近总线限制。

    我们的主要目标是:

    1. 在 PCB 外部约 1 米的距离内实现可靠的 I2C 通信。
    2. 通过带有 JST 连接器的简单小型带状电缆进行连接。
    3. 与其他 I2C 器件兼容/透明(最好,但不是必需的)。

    感谢您的帮助。 此致、

    Jochem

    P.S.下面的示波器也在电缆的两侧。 压降可以忽略不计(这让我研究了犁沟)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、

    随着假期临近、团队成员休假直至新年、可能会延迟回复。 我们将尽快回复您、感谢您的理解。

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、

    我懂了。 看起来 13.56MHz 噪声耦合到了 I2C 总线上。

    我使用 DigiKey RC 计算器作为参考。 确实需要接近 I2C 总线的最大规格、才能获得任何合理的滤波结果。

    如果我们要移除 PU 电流源、TCA9517A 可用作 P2P 替代器件。 问题是否纯粹是因为我们没有包含 PU 电阻器? 相同的交流噪声也不会耦合到 TCA9517A 上吗?  

    您可以研究 TCA9617B、它可以在两侧支持高达 550 pF 的电压。 这可能会为较大的 RC 滤波器网络提供更大的裕度。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复! 交流噪声也与 PU 耦合到线路中、但数量减少了很多倍。 我确实对它进行了范围化、但没有现成的文件来向您展示。 RC 网络是理想方法、对吧? 以完全滤除交流噪声。

    在这种情况下、TCA9617B 确实是一个不错的选择。 我仍然可以在 A 侧右侧使用 2K2 PU? 那么我是否会在目标端使用相同的 PU 大小?
    我看数据表中没有提到这个问题、但我认为如果 VCCA 和 VCCB 都是 3V3、那没关系。

    此致、感谢您迄今为止提供的大力帮助、

    Jochem