Other Parts Discussed in Thread: TXG8122-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TXG8122-Q1
主席先生、女士、
借助全新的微探头设计(医疗领域)、我想将 I2C TXG8122-Q1 新型双向接地电平转换器用于该设计。 对于我的应用、接地电平的差异仅为几伏。
由于我正在设计我在数据表中看到的超小型硬件、因此可以选择 WSON-8 封装[2mm x 2mm]。 当前可用的 SOIC-8 太大。
问题: 此 WSON-8 封装何时可用? 我们可以获取一些样本吗? 或者、您知道解决方法吗、我必须支持高达 1Mbps 的 I2C 通信、而接地电压差高达 4V。
感谢您的支持。
此致、
Patrick Hendrickx