请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83826I
您好、
我想请您确认如何选择 SG(信号接地)和 FG(帧接地)之间的连接。
我参考了 EVM 信息。
根据此、您会看到一对“1Mohm + 4700pF “。
但是、我认为我也只能使用“4700pF"(“(无(无直流路径)。 是否也最好通过电阻器将 SG 连接到 FG?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DP83826I
您好、
我想请您确认如何选择 SG(信号接地)和 FG(帧接地)之间的连接。
我参考了 EVM 信息。
根据此、您会看到一对“1Mohm + 4700pF “。
但是、我认为我也只能使用“4700pF"(“(无(无直流路径)。 是否也最好通过电阻器将 SG 连接到 FG?
此致、
尊敬的 Machida-San:
我们通常建议为 SG 和 FG 使用电阻器和电容器网络。 电阻器旨在确保 GND 基准彼此靠近、从而在信号穿过不同的 GND 平面时尽可能保持信号完整性。
没有直流路径也可能起作用、并且可能在某些设计中提高 EMC 性能。
我建议至少为电阻器和电容器使用焊盘、以便客户可以在有或没有 RC 元件的情况下测试电路板的 EMC 性能。
此致、
j