This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP5910:请建议使用 TI 解决方案来替换 TW9910-NB2-GR &TW9966AT-LC1-GR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602364/omap5910-pls-suggest-ti-solution-to-replace-tw9910-nb2-gr-tw9966at-lc1-gr

部件号: OMAP5910

尊敬的先生:  

 

请建议使用 TI 解决方案替换 TW9910-NB2-GR 和 TW9966AT-LC1-GR

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“380557" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602364/omap5910-pls-suggest-ti-solution-to-replace-tw9910-nb2-gr-tw9966at-lc1-gr ]Pls 建议使用 TI 解决方案替换 TW9910-NB2-GR 和 TW9966AT-LC1-GR

    我在识别这些器件时遇到问题。 您能给我提供数据表的文献编号吗?  

    ——保罗