This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:上电序列

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602829/dp83826i-power-up-sequence

器件型号: DP83826I

您好、
我引用了旧线程(3 年前).
(+) DP83825I:上电序列 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 
根据此信息、用户可以同时斜升 VDDIO 和 VDDA3V3。
>SO VDDA3V3 和 3.3V VDDIO 可以简单地连接在 DP83826 中。 对吧?
>是

但是、最新数据表仍显示 VDDIO 应在 VDDA3V3 之前斜升。
能否再次确认我可以将上述内容应用于 DP83826I?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP83825 和 DP83826 是两种完全不同的设计、因此 DP83825 的上电顺序不适用于 DP83826。  

    对于 DP83826 上电序列、请参阅 DP83826 数据表的第 7.6 节“时序要求“。  VDDIO 或 AVDD 电源都可以一起斜升、也可以将其中任何一个电源的斜升延迟至 DP83826 数据表中指定的最大值。

    我还建议使用 DP83826AI 、因为它具有比 DP83826 更好的 EMC 性能。

    谢谢

    David