This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:查找解决方案

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9509, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602454/tca9803-finding-solution

部件号: TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9509LSF0002

尊敬的专家:

请问、我们的 I2C 缓冲器是否支持 1.8V (A)>> 1.8V (B)、并且封装尺寸包括引脚< 1.5x1.5?  

 

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    我们可通过 TCA9803 满足 1.8V 至 1.8V 的要求、但不能满足封装尺寸的要求。  

    TCA9509 的尺寸接近 1.60mm x 1.60mm、但不能在 VCCA = VCCB = 1.8V 时使用。  

    客户是否需要真正的 I2C 缓冲、或者他们是否可以使用电平转换器(如 LSF0002)? 该器件的封装尺寸为 1mm x 0.8mm。 它可以进行电平转换、但不缓冲/重新驱动 I2C 信号。  

    此致、

    Tyler