This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:采用较高共模范围的 LVDS 缓冲器建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, SN65LVDS34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603900/ds90lv001-lvds-buffer-recommendation-with-higher-common-mode-range

器件型号: DS90LV001
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS34

您好:

我正在寻找 LVDS 缓冲器、它的功能与 DS90LV001 类似、但共模范围更高、而 SN65LVDS34 器件中也是如此。

目前、我们使用的是这种单端接收器、例如使用 DS90LV017 重新驱动它。

最好使用一个 IC。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    遗憾的是、我们没有支持–4V 至+5V 输入共模范围的 LVDS 缓冲器。 我认为使用您当前的接收器/驱动器对解决方案是最好的解决方案。  

    此致、

    马特