This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:ADC3669EVM + TSWDC155EVM Python 或 LabVIEW 串行…

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604125/tswdc155evm-adc3669evm-tswdc155evm-python-or-labview-example-for-steaming

器件型号: TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3669EVM

您好:

我使用通过 HSDC-Pro-v5.31 提供的出色软件支持、设置 ADC3669EVM + TSWDC155EVM 有些功能。 但是、我想使用此设置来使用 Python 或 LabVIEW 示例来进一步评估、以流式传输数据以进行分析。

顺便说一下、ADC3669EVM 是一款双通道产品。 只有将 10MHz 连接到通道 A 并且将 10MHz 切换到通道 B 时、我才能看到通道 A 正常工作、在 HSDC 专业版 v5.31 GUI 上看不到任何信号。  

此外、当我点击 ADC3669EVM GUI 上的“Configure"时“时、会显示以下详细信息错误:

“回溯(最近一次呼叫):

文件“guilite_PS6\hcs_gui_lite.py",“,第、第 1974 行、在调用中

文件“guilite_PS6\hcs_gui_lite.py",“,第、第 592 行、位于__init__中

属性错误:'titleBarText' Configuration_Window 对象没有属性'titleBarText'


请提供示例代码的说明、以便我可以将此出色的硬件设置用于我的应用。

谢谢、

Iqbal