This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:TXV0106 需要更精确的 VIL 和 VIH 值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245, TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603805/txv0106-need-a-more-accurated-values-for-vil-and-vih-for-txv0106

器件型号: TXV0106
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、SN74AVC8T245

亲爱的女士们和先生们、

对于不同的电源电压(如 SN74AXC8T245 和 SN74AVC8T245)、VIL、VIH、VOH 和 VOL 是否具有更多的精度值。 我使用具有 3、3V RGMII 逻辑电平的 RGMII 开关、CPU 使用 1、8V 电平。 根据数据表、开关具有 VOHmin、型号为 2、1V、TXV0106 具有 VIHmin 认证数据表 0.7xVCC (2、31V @3、3V(针对 1、14V-3、6V)。 我是否可以使用 TXV0106、或者必须切换到 SN74AXC8T245 或 SN74AVC8T245。 提前感谢!!

另一方面、数据表第 1 页上的图纸可能是错误的。 端口 A 是输入、端口 B 是输出。  TX -->端口 A 端口 B --> RX、RX<--PortB <--Port A <--TX.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     开关的 VOH (min) 是针对特定的输出电流指定的。 在较小的电流下、输出晶体管的压降将更小。 (请参阅 【常见问题解答】当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压是多少(VOH 或 VOL)?)

    TXV 的输入电流小于 1µA、因此开关的实际输出电压将接近 VCC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但如果我在 2V 电压下得到 3V 电源的准确 VIHmin 值比我没有问题、因为我在数据表中没有关于 RGMII 开关测试条件的电流信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasar、

    遗憾的是、我们在 3.3V 等不同的电源值下没有 VIH。  

    我们仅在 1.14V 至 3.6V 的电源电压范围内指定此参数。

    此致、

    Josh