This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:TRS232EIDWR 和 MAX232EIDWR 之间有何不同之处?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603638/trs232e-what-is-different-point-between-trs232eidwr-and-max232eidwr

器件型号: TRS232E

大家好:

我的一位客户使用 ADM232AARWZ(RS232 收发器)进行大规模生产。

但此器件已被 EOLed。 因此他们正在寻找替代器件。
我建议他们使用 TRS232EIDWR、因为 TI 交叉参考工具展示了此 TI 器件。
但是我发现 MAX232EIDWR 也是另一种替代器件。
我查看了两个器件的数据表、但找不到任何具体的不同点/

TRS232EIDWR 和 MAX232EIDWR 之间有什么不同?
我想推荐可以长期供应给客户的产品。

哪款器件更适合长期供电?
是否可以长期提供其他相同功能的器件?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS 和 MAX 器件之间的唯一区别是芯片顶部上涂有标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    是的、这两款器件是相同的。 两者都将得到长期支持、但如果我选择一个、我会推荐 TRS 版本。 MAX 版本旨在帮助特定客户采用通用命名方案。  

    此致、

    Ethan