This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:PCA9536DR P0~P3 默认电平 H/L 还是?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536, PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603995/pca9536-pca9536dr-p0-p3-default-level-h-l-or

部件号: PCA9536
主题中讨论的其他器件: TCA9536

尊敬的先生:  

很抱歉提出简单的问题、但在数据表中找不到?

当 IC 刚刚启动时、PCA9536DR P0~P3 默认状态是什么?

高/低或什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果可能、我建议切换到 TCA9536。 它是升级版本和更好的成本结构。  

    命令字节表中提供了 PCA9536 或 TCA9536 的默认值:  

    P0 至 P3 作为 CMOS 输入上电。 这是因为上电时配置寄存器= 0xFF。  

    此致、

    Tyler