This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551-Q1 相关问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603666/tcan4551-q1-tcan4551-q1-related-issues

器件型号: TCAN4551-Q1
主题: TCAN5102-Q1 中讨论的其他器件

您好:

TCAN4551-Q1 是否可用于 SPI 至 CAN 或 CAN 至 SPI 转换?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、TCAN4551-Q1 使用连接到 MCU 的 SPI 接口、但无法从 CAN 消息中获取数据并与具有 SPI 接口的另一个器件进行通信。

    我们确实有一个全新的“CAN FD Light“产品系列正在开发中、可用于该目的。  这些是从 CAN FD Light 指挥官节点接收数据和/或命令的专用器件、可将其转换为 SPI 控制器、UART 控制器、I2C 控制器和/或 GPIO 引脚、以连接到与其所控制器件的外设。  您可以查找的产品预发布数据表 TCAN5102-Q1 工具(链接)

    此致、

    Jonathan