This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP 2.0 至 HDMI 2.1

Guru**** 2768365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604021/sn65dp159-dp-2-0-to-hdmi-2-1

器件型号: SN65DP159

你(们)好

您是否可以建议使用 DP 2.0 转 HDMI 2.1 和 HDMI 2.1 转 DP 1.4 IC、或者具有更高规格的 IC? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP 2.0 转 HDMI 2.1 和 HDMI 2.1 转 DP 1.4 需要一个活动协议转换器、遗憾的是、我们的产品系列中没有解决方案。

    谢谢

    David