Other Parts Discussed in Thread: TCAN6062-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN6062-Q1
数据表的第 1 页提到了
“TCAN6062-Q1 包括内部逻辑电平
通过 VIO 逻辑电源端子将电压转换至
允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或
5V 控制器“。
第 17 页、第 7.1 页和第 20 页 、第 7.3.1.5 页指出 Vio 仅适用于 TCAN6062V-Q1
从器件型号和通读文档来看、我猜第 1 页是错误的。
有人可以确认吗?
引脚排列文档第 4 节可以更清晰地说明、而不是直接引用“具有 VIO 的器件“、提及实际器件型号。
大多数文档似乎都提到 TCAN6062-Q1、 但几个部分提到 TCAN6062V-Q1、例如 7.3.9/7.3.10/7.4.1 关于未上电器件/悬空引脚和工作模式、这是否也适用于 TCAN6062-Q1?