This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:不带 INH 的 TCAN1043A 的替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603105/tcan1043a-q1-alternative-for-tcan1043a-without-inh

器件型号: TCAN1043A-Q1
主题: TCAN1044A-Q1 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户对 TCAN1043ADYYRQ1 (SOT-23-THIN (DYY)| 14) 的替代产品有疑问、您是否知道没有 INH 的外形尺寸和引脚 2 引脚兼容器件?

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    14 引脚 CAN 收发器附带 INH 功能、建议使用 8 引脚选项(例如 TCAN1044A-Q1)、或者选择使用 100k 下拉电阻来保持 INH 引脚未与。谢谢。

    此致

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    似乎客户 需要禁用一个 CAN 通道的远程唤醒功能、 此时他们当前使用的是 TCAN1043A(14 引脚)。
    由于 他们只想禁用 INH、但仍保留诊断 (nFault)、因此唯一的选择是将 TCAN1043A 的 INH 与 100k 下拉电阻保持未使用、这是正确的吗?

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    是的、您的理解是正确的、谢谢。

    此致、

    Michael。