This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:适用于 SN75LVPE5421 和 SN75LVPE5412 的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602114/sn75lvpe5421-the-ibis-ami-model-for-sn75lvpe5421-and-sn75lvpe5412

器件型号: SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

您好、

Plesae 恳请为 SN75LVPE5421 和 SN75LVPE5412 提供 IBIS-AMI 模型、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    SN75LVPE5421 将 使用与 DS320PR412/21 相同的 IBIS 模型、因为它们使用相同的高速 IP。  可通过 SN74LVPE5421 产品页面上的“立即申请“链接进行访问、如下所示。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    请 Kindy 帮助提供以下文件、谢谢您、我无法在 TI 申请链接中对其进行相应处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    这些文件应位于  您通过申请链接访问的安全资源文件夹中的 DS320PR412_421_Model.zip (zip) 文件中。  

    此致、

    GREG