This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-SN65HVD233 EP:有关元件故障率的咨询

Guru**** 2864960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601370/sn65hvd233-ep-inquiry-regarding-component-failure-rate

器件型号: SN65HVD233-SN65HVD233 EP
主题: SN65HVD233 中讨论的其他器件

感谢您对您的产品的持续支持。

我叫 Ono、负责本田研发部飞机电子控制单元 (ECU) 的设计

我们目前正在对 ECU 设计进行可靠性评估、希望了解有关您的组件故障率数据的信息。 具体而言、我们对以下部分感兴趣:
- SN65HVD233MDREP
- SN74LVC1G14MDBVREP
- TMP117NAIDRVR
- ADS8686SIPZAR
THS4032MDGNREP
TLV1811QDBVRQ1
SN74LVC1G08MDCKREP


请详细说明以下几点:
-组件故障率(例如,时基故障值, MTBF )
-计算故障率的条件(温度,电压,环境因素)-基于 MIL-HDBK-217 或 SN29500 等标准的数据的可用性
-在飞机应用中使用的任何建议或注意事项

涉及的方面
飞机上安装的 ECU、需要高可靠性。 如果可能、我们非常希望收到特定于器件的信息以及标准数据表中未包含的任何可靠性相关文档。 非常感谢您的时间和帮助。 我们期待您的答复。 此致、Teruhiko Ono
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruhiko:

    今天是一个假期。 请在下周之前提供反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ono-San:

    大多数此类信息可通过搜索产品页面的“技术文档“部分找到。 以下是  SN65HVD233 的特定可靠性报告: https://www.ti.com/seclit/rr/sllk009/sllk009.pdf 

    您还可以使用此网站查找任何 TI 器件的所有质量和可靠性报告:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/ 

    我们的团队仅负责 SN65HVD233。 我建议 为各自的器件创建单独的 E2E 问题。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法访问提供的 PDF 链接

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回复以及分享可靠性报告的链接。
    很遗憾、我无法打开提供的 PDF 链接 (www.ti.com/.../sllk009.pdf)。 您能否确认链接是否仍处于活动状态或提供访问文档的替代方法?

    感谢您的支持。

    此致、
    Teruhiko Ono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ono-San:

    我刚刚使用 E2E 账户上列出的电子邮件地址将文档通过电子邮件发送给您。

    此致、

    Ethan