This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 阻抗信息

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599948/xio2001-xio2001-impedance-information

部件号: XIO2001

您好:

  1. 是否可以询问 XIO2001IZWSR 是静电敏感设备?
  2. 客户要求 XIO2001IZWSR 的每个引脚与接地之间的阻抗范围。 请帮助提供。  谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.数据表中定义了器件的 ESD 等级、如下所示:

    有关器件阻抗参数、请参阅 数据表的表 6.7 PCI Express 差分接收器输入范围。  我附上下表的摘录。 除了可供分享的数据表之外、我们目前没有任何其他阻抗数据来源。

    此致、

    GREG