This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:同一 SPI 总线上有多个 SN74AXC4T774PWR

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603441/sn74axc4t774-multiple-sn74axc4t774pwr-on-the-same-spi-bus

器件型号: SN74AXC4T774

你(们)好
 
我希望您能帮助解决我使用 TI SN74AXC4T774PWR 器件时遇到的问题。
 
在我的工程中、我有 2 个在 2.5V 电压下运行的 SPI 从器件。  SPI 主器件是 1.8V 器件。  我计划使用 SN74AXC4T774PWR 用作电压电平转换器。  我计划将 SN74AXC4x2 SN74AXC4T774PWR 用于每个 SPI 从器件。  计划使用 x2、因为 CS 信号无论如何都需要 x2。
 
出于开发目的、我需要将 USB 转 SPI 调试器连接到同一 SPI 总线。  该器件为 5V、但也在 3.3V 下工作。  此器件可用于对 SPI 总线进行读取和写入。
 
我制造的 PCB 具有 2 个 SN74AXC4T774PWR 器件、该器件与 2 个 SPI 从器件连接。  在电路板测试期间,我意识到 USB/SPI 调试器需要更高的电压,因此我的 AS 制造 PCB 只有 x2 SN74AXC4T774PWR。  通常(对我来说)、电路板存在各种问题、我想排除以下问题:2 个或 3 个 SN74AXC4T774PWR 器件在同一条 SPI 总线上一起工作不会导致任何问题。  我看不出它应该会导致 bSPIlevel converter diagram.pdf ut 我只想再次检查.
 
我创建了一个简单的 SPI 总线图、其中显示了主设备/从站和 USB 调试器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您可能遇到的问题可能是总线争用。 SN74AXC4T774 具有集成的输入下拉电阻器、这意味着如果您将输入悬空、输出将始终发送低电平信号。

    例如、如果 SPI 从器件 1 将 MISO 发送到 SPI 主器件、则该线路将被 SPI 从器件 2 和 Aardbark 电平转换器拉至低电平(即使这两个都是空闲的)。 如果是这种情况、我建议在所有未使用的电平转换器上强制/OE 引脚为高电平。  

    如果不存在总线争用问题、那么我建议探测 SPI 总线、找出两个 AXC4T 无法一起工作的原因。

    此致、

    Josh