This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:AWRL1432 I/O 兼容问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, AWRL1432, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601964/tcan4550-q1-awrl1432-i-o-compatible-issue

器件型号: TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: AWRL1432TCAN4550

您好、专家:

我的客户希望在 AWRL1432 雷达解决方案中使用 TCAN4550-Q1。 但 I/O 似乎无法兼容。 是否可以有一种在 AWRL1432 雷达模块中使用 TCAN4550-Q1 的方法? 非常感谢!

P.S. AWRL1432 为 3.3V I/O 电平。 谢谢!

image.png

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    我们的 TCAN4550 专家目前已下班、但下周他会回来。

    但是、这些器件似乎仍然兼容。 TCAN4550 上的有效低电平输出信号被认为介于 0V 和 0.66V 之间。 而在  AWRL1432 上、有效低电平介于 0V 和 0.62V 之间。 对于低电平信号、TCAN4550 通常将输出大约 0.01 和 0.1V。 0.66V 就是我们额定器件将输出的绝对最大值。 我让 Sean 或 Jonathan 对此做出评论、但如果客户仍然很担心、他们可以添加一个小型串联电阻、从而略微降低该电压。  

    感谢您的耐心。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    感谢您的帮助! 您是否有这种情况的电阻值和参考设计? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    电压电平将随所需的负载电流量而变化、例如是否存在强上拉电阻、该电阻需要 IO 引脚灌入大量电流。  我不知道 AWRL1432 输入引脚的电流负载是多少、但在 2mA 下、最大 VOL 电压在所有运行条件下均小于 0.067V。   

    AWRL1432 必须在引脚上施加大电流负载才能使 VOL 电压大于 0.62V、因此这些器件应该兼容。

    此致、

    Jonathan