This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:将 SN65HVD251DR 替换为 TCAN1044A-Q1 的警告点。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602826/tcan1044a-q1-caution-point-to-replace-sn65hvd251dr-with-tcan1044a-q1

器件型号: TCAN1044A-Q1
主题: SN65HVD251 中讨论的其他器件

大家好:

我的一位客户使用 PCA82C251T (NXP) 进行大规模生产。

我建议他们使用 SN65HVD251DR(TI 工业 CAN 总线收发器)代替 PCA82C251T。
但这个 SN65HVD251DR 是既旧又昂贵的器件。
因此、我建议在下一款新产品中使用 TCAN1044A-Q1 而不是 SN65HVD251DR。

现在我有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
TCAN1044A-Q1 是否可用于 SN65HVD251、并替换为?

问题 2:
将 SN65HVD251DR 替换为 TCAN1044A-Q1 是否有任何注意事项?
更换时是否还需要任何附加器件?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用担心、他们可以更换、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我建议它们使用  TCAN1044A-Q1。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。