This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:如果具有局部联网功能、则可以支持 24V 系统

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602616/tcan1145-q1-if-have-a-partial-networking-can-can-support-24v-system

器件型号: TCAN1145-Q1

尊敬的专家:

 

您能否帮助检查 TI 的局部联网是否可以支持 24V 系统、详细要求如下所示、谢谢。

Vsup 引脚应在 36V 电压下可正常工作、最大电压应超过 58V。

 

BR、

杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 杭杰:

    是的、TCAN114x 可以支持 24V 系统、具体取决于整体系统要求。 VSUP 引脚可以处理的绝对最大值为 42V。 建议的最高工作电压为 28V。 您能否提供有关为什么 ABS max 需要>58V 的更多信息?

    否则、我们没有任何其他 VSUP 绝对最大值为 58V 的局部网络收发器。 我建议研究在过压情况下可以保护收发器的齐纳二极管。 您可以联系保护器件团队、了解 Zeners 可以满足这种情况。  

    此致、

    Ethan