This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:PC-949-948 启动

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601573/ds90ub949-q1-pc-949-948-bring-up

器件型号: DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的专家:

我的客户使用 PC-949-948 进行开机。

现在 948 模式是好的,949 模式是好的,但 PC 发送端到端视频有异常的屏幕问题.

您可以在以下屏幕(PC 发送视频):

image.png

以下是 949 EDID 设置: image.png

image.png

image.png

以下是显示的时间:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于节假日、团队即将离开。 答复将从 12 月 24 日推迟到 1 月 2 日。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    感谢您分享这些详细信息。

    能否确认是否将 EVM 用于这些器件?

    在使用 EDID 设置之前、您是否可以尝试使用 ALP 工具来手动编程视频分辨率?

    输入上面的计时并选择“计时源“为“外部“。 如果输入时序与预期时序不一致、我们应该会在此情况下看到误差。  

    请同时尝试外部和内部 w/Ext 时序源的时钟设置

    谢谢、

    Ragav Subramanian