This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A:SN65LBC173A 的最高结温

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603129/sn65lbc173a-maximum-junction-temperature-for-sn65lbc173a

器件型号: SN65LBC173A

SN65LBC173A 的最大额定结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于数据表的计算值为:

    SOIC 封装、85°C 总功耗= 560mW

    SOIC thetaJA 84.6 C/W

    85°C +(84.6C/W x 0.560mW)=~132C

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上是我做的,但我 想我会检查是否有 官方评级。