This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-PODL-EVM:DP83TD510E 链路在短电缆上工作、但使用 J-Y (St) Y 电缆时在~500m 处不稳定

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602827/dp83td510e-podl-evm-dp83td510e-link-works-on-short-cable-but-not-stable-at-500-m-with-j-y-st-y-cable

器件型号: DP83TD510E-PODL-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

您好、

设置:

  • 电缆长度:~500 米

  • 电缆类型:  J-Y (St) Y 4x2x0.6 、使用单根双绞线

  • 启用自动协商(默认配置,无强制模式)

  • PHY 寄存器保留为默认值

  • 跳线处于出厂默认位置

    观察结果:

  • 使用更短的电缆长度时、链路保持完全稳定、并在最长 450m 的距离内可靠运行

  • 在 500 米的电缆长度下、链路无法建立

     

    问题:

    这种电缆类型是否适用于具有 DP83TD510E 的 500m 10BASE-T1L?
    使用此电缆进行长电缆运行是否需要任何建议的 PHY 设置、跳线或模拟注意事项(端接,耦合网络)?

  此致

  Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:  

    影响电缆长度的因素有多种。 此处链接的延长电缆长度应用手册更详细地介绍了这些因素。 我想检查一些关于设置的内容。

    所用电缆的特性阻抗是多少? 我还想检查是否满足电缆特性(如插入损耗,回波损耗)、如链接的应用手册中所列。 这些特性有助于确定任何特定电缆的最大电缆长度。

    此致、

    Vivaan