This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN-SOIC8-EVM:DUT 插座

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN-SOIC8-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603107/tcan-soic8-evm-socket-for-dut

器件型号: TCAN-SOIC8-EVM

尊敬的专家:

客户正在考虑购买 TCAN-SOIC8-EVM 套件、但无法找到器件 XU1 (SK02-0008SOP-QS-01A) 和 RS Teck 公司。 套件中是否会包含 SOIC-8 CAN 收发器的插座?

从文档中的 PCB 图像可以看出、XU1 标识符似乎有安装孔、无法手动焊接。 这是个主意吗?

请寻求您的帮助。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:  

    遗憾的是、它不随附插座。 插座通常附带螺钉、用于将插座拧到 EVM 上。  

    这不会阻止手动焊接。 客户可以使用这些插座、或者选择不使用、谢谢。  

    此致、

    Michael。