This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI 至 SN65DSI84

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602376/sn65dsi84-dsi-to-sn65dsi84

器件型号: SN65DSI84

你(们)好

我们设计一个将 DSI 传输到 SN65DSI84 器件的定制电路板。

我们使用的发送器是 Lattice Crosslink 设备。

从 SN65DSI84 读取数据时、我们收到 CRC 错误、有时也会出现同步错误。

检查 MIPI 线路的所有接缝是否正常。

我们需要 24bpp DSI 帧结构(我们在数据表中只看到一行)。

这种拓扑更具灵活性。

谢谢你

Inon Yagolnizer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inon:

    您是否遵循了 SN65DSI84 数据表第 7.4.3 节中指定的初始化序列?

    谢谢、

    Ragav Subramanian