This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:PHYTER 无变压器以太网操作

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603908/dp83848q-q1-phyter-transformerless-ethernet-operation

器件型号: DP83848Q-Q1

您好的团队、

我的客户正在检查是否可以用 100BASE-Tx 的电容替换变压器。

根据随附的应用手册、此类拓扑的安全距离< 1 米。

不幸的是,这不是我们的项目的情况。  汽车中的距离更长。

我想知道如果距离更长、性能如何、应执行哪项测试来验证影响?

由于 100BASE-Tx 用于我们工程中的编程、我可以使用某些性能会降低。

snla088a.pdf 

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    第 2 节中的注释是一般性评论、建议在特定应用级别验证采用非典型拓扑的网络设计。  查看该应用手册的第 7 节验证结果、对于执行的误码率测试、在 10Mb/s 模式下和 100Mb/s 模式下、无变压器电路的无差错运行得到了最远 100 米的实现。 这是否符合他们的要求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的反馈。

    关于第 7 节的以下内容、我是否知道这意味着什么?

    “设计用于模拟最坏情况下电缆负载的其他 IEEE 测试未通过、因此支持在非典型无变压器应用中使用短距离配置的建议。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    执行了两项测试:标准 IEEE 合规性测试以及误码率测试。

    对于标准 IEEE 合规性测试、正如应用手册所指出的、无变压器设计 未通过、因此支持在非典型的无变压器应用中使用短距离配置的建议。

    但是、如果您不介意通过合规性测试、只关注误码率、那么 在 10Mb/s 模式和 100Mb/s 模式下、无变压器电路的无差错运行可以实现长达 100 米的距离。

    谢谢

    David