This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:TI 中的 HDMI2.2 新器件计划

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604408/tdp1204-hdmi2-2-new-device-plan-in-ti

部件号: TDP1204
主题: TDP2004 中讨论的其他器件

您好的团队、

 

客户端使用笔记本电脑中的 TDP1204。 在下一代 Intel NVL 和 AMD 平台中、我们看到了对 HDMI2.2 24G 1 通道机会的新请求。 我们是否对这个规格新器件有任何计划?

 

Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damon

    请将 TDP2004 提升为 HDMI2.2 转接驱动器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    为什么会这样? 原因在数据表中、这不是 HDMI2.2、也不是 24G。

    Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damon

    我们尚未在 TDP2004 中包含对 HDMI2.2 的支持、因为市场上没有 HDMI2.2 Source。 一旦有可用源并且我们通过 TDP2004 合规性测试、我们将更新 TDP2004 数据表以反映这一点。

    但从性能的角度来看、TDP2004 是一款 24Gbps 线性转接驱动器、可支持交流耦合 HDMI2.2 源。

    谢谢

    David