This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:Vi2c 在 Vcc 之前打开

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604315/ts3usbca4-vi2c-is-turned-on-before-vcc

器件型号: TS3USBCA4

您好、

如果在 Vcc 之前接通 Vi2c、没关系吗?
在客户的系统中、即使在 Vcc = 0 时、SCL/SDA 也上拉至 1.8V。
从绝对最大额定值来看、似乎没有任何问题、但如果有任何问题、请告诉我。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    由于 I2C 上拉电阻器和 VCC 之间没有二极管、因此这应该没问题。

    此致、
    Katy