Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXU0202
部件号: TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXU0202
尊敬的 TI 团队:
您能告诉我 TXB0106 是否可用于 UART 接口吗? 以下是我的设计要求。
VCCA:1.2V
VCCB:3.3V
速度:115200
此致
Shyam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Clemens:
感谢您的快速答复。
我有 3 个带有 UART_TX 和 UART_RX 信号的端口。 是否可以对一组 3 个端口使用所有 6 位。 我计划使用以下配置。 您能检查一下、让我知道我是否可以继续此配置吗?
端口 A:
UART_TX_1
UART_Rx_1
UART_TX_2
UART_Rx_2
UART_TX_3
UART_Rx_3
端口 B:
UART_TX_LS_1
UART_RX_LS_1
UART_TX_LS_2
UART_RX_LS_2
UART_TX_LS_3
UART_RX_LS_3
注意:网络名称中的 LS 仅用于通知信号位于电平转换器之后。
此致
Shyam
您好 Shyam、
是的、鉴于其他详细信息、TXB0106 可用于 UART 电平转换。 前面提供的 Clemens 推荐方案针对每通道特定的方向驱动、是一种适用于电平转换 2 线 UART 总线的稳健解决方案。
以下是使用 TXB 转换器进行设计的应用手册: www.ti.com/.../scea135.pdf
此致、
插孔