This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:如何改善 RX 眼图张开度

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602101/ds250df810-how-to-improve-rx-eye-opening

部件号: DS250DF810

我们遇到了 DS250DF810 和 QSFP28 光学模块的位错误问题。 在调试过程中、我们发现其中一个通道存在眼图问题。

从光学模块到该通道上的重定时器 RX 的插入损耗约为 6dB。 优化过程(如下表所示)后、CDR 可以锁定、但 HEO 只有 0.187500 UI、VEO 只有 90.6mV。

您是否有其他改进 RX 眼图的建议?  

步骤

来调用函数

寄存器

初始值

最低电流限制

数据值

掩码

结果

1.

选择通道 6

0xFC

0x00

 

0x40

 

0xFF

 

0x40

 

2.

启用对的 SMBus 访问

Reg_0xFC 中指定的通道

0xFF

0x20

0x01

0xFF

 

0x01

3.

启用连续 DFE 适配

0x7f

0x29

0x10

0x10

0x39

4.

启用 DFE 覆盖

0x23

0x40

0x40

0x40

0x40

5.

启用 DFE (dfe_pd=0)、启用 DFE 抽头 3-5

0x1E

0xE9

 

0x02

0x0A

0xE3

6.

启用 CTLE 覆盖

0x2D

0x30

0x08

0x08

0x38

7.

将 CTLE 增强值设置为 0x00

0x03

0x00

0x00

0xFF

0x00

8.

设置 VGA 低增益模式

0x8E

0x00

0x00

0xFF

0x00

9.

设置 EQ 高增益模式并禁用 CTLE 限制输出模式

0x13

0xb0

0xb0

0xFF

0xb0

10.

减少 CTLE 偏置电流以减少施加的升压

0x1a

0x58

0x50

0x08

0x50

11.

将 DFE tap 1 极性设置为 0、将 DFE tap 权重设置为 2

0x12

0x83

0x02

0xFF

0x02

12

将 CDR 置于复位状态

0x0A

0x00

0x0C

0x0C

0x0C

13

将 CDR 从复位状态释放

0x0A

0x0C

0x00

0x0C

0x00

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MINGKUN:

    对延迟深表歉意。

    通常、在低插入损耗情况 (6dB) 下、较小的眼图张开度可能是过均衡的迹象。  与其他通道相比、此通道上的插入损耗如何?  以下是您可以尝试的一些建议:

    • 一些光学模块会增加一些 TX 均衡功能。  请禁用来自光学模块的任何 TX 均衡。
    • 您是否尝试过使用 DFE 自适应、例如在自适应模式 2 中?  这可能有助于补偿通道的非理想因素。
    • 如果降低 CTLE 偏置电流、有时我们还建议启用限制模式。  我建议您尝试一下。
    • 您是否尝试过不同的 VGA/EQ 增益设置?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drew、

    感谢您的答复。 6dB 插入损耗是最长通道。 其他较短通道的眼图似乎比这更好。

    • 在测试过程中、我们已经关闭光学模块的 TX EQ。 我们还尝试调整光学模块的 TX EQ、发现眼图有所改善、但根本不好。  
    • 顺便说一下、我们已经将 DFE 设置为模式 2。
    • 在第 10 步中、我们已经降低了 CTLE 偏置电流、从而实现了一些改进、但没有太多改善。
    • 我们已经尝试将 VGA 增益和 EQ 增益设置为 0 或 1。 当两者都设置为 0 时、眼图高度会提高、但眼图宽度保持不变。

    除了上述内容外、是否有任何其他方法可以改进眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  MINGKUN:

    • 除了降低 CTLE 偏置电流(步骤 10)之外、您是否尝试过启用 CTLE 限制模式 (ch_reg_0x13[2]= 1)?
    • 我假设您已经在自适应模式 2 下进行了测试、但没有 CTLE 覆盖。  这是正确的吗?  这是什么结果?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    根据您的建议、我们可以更改这些寄存器并检查眼图。

    • 我们将寄存器 0x13 设置为 0xb4(EQ 高直流增益模式+ CTLE 限制模式)、但眼图明显没有变化。

    • 我们将寄存器 0x23 设置为 0x00 以启用 DFE 覆盖、但眼图也不会改变。

    顺便说一下、我们在每次修改配置后通过寄存器 0x0a 复位重定时器的 CDR。  因此所有设置都应生效。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    请注意、      入口 C 侧的眼图 较差。

    谢谢