This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:Q1BD9FE Line# 1/SN75160BDWRE4 结至环境温度、结至封装温度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600765/sn75160b-q1bd9fe-line-1-sn75160bdwre4-junction-to-ambient-junction-to-package-temperature

器件型号: SN75160B

尊敬的技术支持:

美好的一天!

SN75160BDWRE4 是否有结至环境结至封装温度参数?  
请帮助验证。

需要以下元件

a) 最高结温

b) 热阻_ja(结至环境)

c) 热阻_JC(结至封装)

Mouser 器件型号:

595-SN75160BDWRE4

制造商器件型号:

SN75160BDWRE4

制造商:

Texas Instruments

说明:

总线收发器、八路通用接口总线传输 ALT 595-SN75160BDWR

生命周期:

-

数据表:

 SN75160BDWRE4 数据表

www.ti.com/.../sn75160b.pdf



客户信息:
TDK LAMBDA
SETSUTAYAMACHI 2704

02/21/22
Nagaoka-Shi 15 Niigata
JAPAN 940-1104

 

 

此致、
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    由于这是一款非常旧的 TI 器件、因此许多此类信息当时未记录或不可用。  

    我们不提供此器件的最高结温。 仅规定工作温度为 0°C 至 70°C。

    热阻_ja(结至环境温度):63.0

    热阻_JC(结至封装):不适用(由于封装配置)

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    2026 年快乐!

    已注意到。 感谢您的验证。

     

    此致、
    Manuel