This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:如何使用一个 8 位寄存器 4F 将各个引脚配置为 OD 输出?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604209/tca9539-how-to-configure-individual-pins-to-od-output-with-one-8-bit-register-4f

器件型号: TCA9539

TCA9539 中有两个 8 位端口。 虽然所有其他功能(PU/GPIO、输入/输出等)都为这 16 条 PD 线路中的每条线路具有专用的位、但 OD 由单个 4F 寄存器控制、有 2 个低位显示为 ODEN1/ODEN0。 但我们不清楚如何将这 16 个 GPIO 中的每一个设置为 OD _PIALINE_、这 6 个高位的适用范围、以及如何获取每条 GPIO 线路的 OD 配置状态。 只有一个用于 OD 配置的 RW 8 位寄存器。 如何通过一个 8 位配置端口来控制和查询 16 条 GPIO 线路的 OD 配置是个绝对谜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我有一个我自己的问题的答案--它只是每个 8 位端口。 Dunno 为什么做出这样的决定,为什么不做它每 GPIO 线,但无论如何...