This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-NVM EP:八位位组对齐的数据包

Guru**** 2925300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603595/dp83848-ep-octet-aligned-packets

器件型号: DP83848-DP83825 EP

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们使用的是 NXP S32G2 CPU PFE EMAC、它需要一个能够保证仅八位位组对齐的 PHY。 在 MII/RMII 模式下、DP83848-RMII 是否 EP 支持八位位组对齐的数据包?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的查询。 应用程序工程师将很快回复您。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    我们的较新器件 (DP83826A) 使用前导码位、但我们的理解是这些位是填充的、因此应该对齐八位位组。 对于 Dp83848、文档不是很好、因此我无法完全确定这是否将是八位数对齐的。 但是、在 10M 模式下、数据表显示智能静噪功能使用数据包的 3 位前导码、因此我认为 DP83848 不会完全对齐八位位组。  

    此致、
    j