This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14340-Q1-CALC:SN65ELT22 SPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604702/ucc14340-q1-calc-sn65elt22-spice-models

器件型号:UCC14340-Q1-CALC
主题中讨论的其他器件: SN65ELT22

我正在查找 TI SN65ELT22 的 SPICE 模型。 我看到一个帖子从 6 年前说没有,我希望在 6 年里它已经改变。 我会为任何像样的高速 TTL 或 LVTTL 到 LVDS 或 PECL 器件选择 SPICE 模型。

请注意、申请表要求我选择一个 TI 器件型号、但我试过的前 4 张“不存在“。 在这个 UI 上做得很好、伙计们! 真的很出色、我告诉所有其他工程师、我知道它有多棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    遗憾的是、我们没有该器件的 SPICE 模型。  

    此致、

    马特